This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:关于 J6上的管理程序- DRA 75x

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618827/linux-dra756-regarding-hypervisor-on-j6---dra-75x

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

您好!

我们的一位客户要求构建具有超级管理程序支持的数字仪表组、该系统将运行 Android IVI。

基于 Jacinto 6的 DRA 75x 可以作为我们的目标平台、以 Linux 为基础。 我们将使用 J6 EVM 从 J6开始、并努力在 J6上安装定制板。

是否有人可以向我们提供有关在 J6电路板上启动虚拟机监控程序的更多详细信息? 我们想知道使用了哪些超级管理程序以及是否可以在其中托管 Android。

等待宝贵的回复。

谢谢、

prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关此查询的任何帮助? 我们希望通过超级管理程序提供多操作系统支持(用于数字仪表组的本机 Linux 和用于 IVI 的 Android、具有良好的性能)。 这在 DRA 756上是否可行?

    谢谢、
    prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Yordan 将问题引导至相应的论坛。
    我们从过去一周开始进行分析、现在我们知道1类超级管理程序(如 Xen)可以很好地处理 Linux 和 Android IVI。 没有一组有关移植的指令(我们只能找到 OMAP5、它是 J6的基础)。

    任何从事此项工作的人员都可以提供详细信息。 我们还将比较采用 i.MX6四核(A9、1GHz)的 J6的性能。

    此致、
    prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj
    我们为 CES 17制作了概念验证集成驾驶舱演示-您也可以在 YouTube 上找到演示视频。
    该原型专为在 Xen 超级管理程序之上运行的双显示器、双操作系统配置(Linux、Android)而构建-这是与 GlobalLogic (3P 在 J6平台上支持 Xen 超级管理程序)协作完成的工作

    该演示包括 GlobalLogic (在专有许可证下)开发的多个组件,因此您可能需要第三方的支持或拥有必要的内部专业知识来管理虚拟机监控程序移植

    因此、J6上的可行性已经过很好的验证、但您需要内部专业技术或与合适的第三方协作来获得管理程序支持和专业技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Srirama 为您提供宝贵的反馈。

    我有以下有关移植 Xen 的问题。 您的反馈将帮助我和许多其他人寻找 J6管理程序:

    1) 1)在 Xen 中进行了哪些修改以支持 J6 (高级细节将大有帮助)

    2) 2)我们能否获取 Omap5 Xen 补丁并将其转发到 J6上的端口?(我不确定 OMAP5的 Xen 端口有多稳定)
    由于 OMAP5和 J6是基于 A15的、而 J6是从 OMAP5派生出来的、因此我假设在 J6上移植 Xen 时、许多事情都很方便。

    3) 3) TI 是否有计划在 J6平台上正式支持 Xen 或任何其他虚拟机监控程序?

    4)您能否为负责在 J6上移植 Xen 的 GlobalLogic 团队提供技术联系?

    请提供您的意见。

    谢谢、
    prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj
    作为标准 TI SDK 产品的一部分、TI 没有支持 Xen 或任何其他超级管理程序的计划-我们拥有您可以在这方面参与的充满活力的3p 生态系统

    在修改方面、它将遵循您的系统架构、系统资源分区和共享。 需要根据系统分区对引导加载程序、Xen 超级管理程序(最小)、内核(Linux 和 Android)进行更改。 更大的功能包括对图形、显示和音频共享的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Srirama 的评论。 这将清除我的查询。 我将其标记为已解决。

    再次感谢!
    prabhuraj
    Black胡椒 技术