This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM57x 重新引导失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635359/linux-am57x-reboot-fails

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是具有 Linux 4.4内核的 am57xx EVM。

借助毫米波3块中 SDIO 接口上的 WiFi 芯片组[boadcom 4354]、

我获得了 WiFi 接口、并且能够通过 WiFi 进行通信、

当我重新启动或 init 6不工作时。

请检查随附的重新引导日志 e2e.ti.com/.../reboot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。 您应该注意、我们不能支持第三方 WiFi 模块的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    如果我理解正确、则第一次通电后 WiFi 工作正常、直到重新启动。 然后重新启动后、WiFi 停止工作。
    如果正确、您能否在 WiFi 工作时附加初始启动的启动日志、以及在重新启动后附加其他启动日志?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0172.boot.logIts与实际情况不同、

    第一次通电后、我将加载 wifi 模块、但当我重新启动/初始化6时、它将挂起、如果我要移除 wifi 设备、它将正常工作。

    请检查引导日志。