This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:以太网交换

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628320/linux-am4376-ethernet-switching

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试弄清楚此芯片是否满足我的要求:  

我需要 在2个端口 GbE 和 CPU 之间进行切换-硬件是否支持它?

或者、我是否需要使用 Linux 桥接器通过软件实现它?

如果唯一的替代方案是软件、即使数据包大小很小、一个1GB 内核也足以支持1GB 流量?

谢谢

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、AM437x 3PSW 是一款3端口开关千兆位以太网子系统。 它提供以太网数据包通信并可配置为以太网交换机。 它提供了千兆位媒体独立接口(GMII)、简化的千兆位媒体独立接口(RGMII)、简化的媒体独立接口(RMII)、用于物理层设备(PHY)管理的管理数据输入输出(MDIO)。 作为第2层交换机、该器件能够在软件中支持所有更高层的协议和各种协议、例如 IPv4、IPv6和802.3x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这非常有帮助
    您所设计的开关是芯片中的原生开关、或者是使用 PRU-ICSS 构建的开关

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 AM437x 器件中的一个硬件子系统。 您可以在 AM437x 技术参考手册修订版 G 的第15节中找到详细说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望这是我的最后一个问题:
    交换机是否也支持桥接?

    谢谢

    Avner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简而言之、开关不支持桥接模式。 在流量控制之外、它不能发送支持桥接所需的 BPDU 数据包。 交换机可以在双 Mac 配置中启用为两个独立的网络接口。 在这种情况下、数据包将被推送到网络堆栈或更高的堆栈、桥接将在其中处理。