This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引脚分配文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620348/am5728-pinout-file

器件型号:AM5728

大家好、我希望为 AM5728处理器创建一个原理图符号。 有人知道我在哪里可以找到列出所有引脚的电子表格吗? 我可以轻松地将该文件导入原理图捕获程序、以生成原理图符号。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有可用的此类文件。 您可以从参考设计中提取原理图符号(www.ti.com/.../tmdsevm572xwww.ti.com/.../TMDXIDK5728、OrCAD 格式)、也可以使用此处提供的 CAD 符号 :www.ti.com/.../pinout-quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我的原理图捕获工具是 Mentor Graphics DxDesigner EE7.9.5、而 Ultra Librarian CAD 工具确实会为 DxDesigner 生成输出文件、但导入生成的符号时遇到问题。 是否有其他方法可以生成一个逗号分隔的文件、列出所有引脚? 如果是这样、Dx 具有一个很好的功能、可以从逗号分隔的文件中生成符号。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让大家知道、我只需要制作原理图符号、而不需要任何单元格或封装信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的工具可以导入 OrCAD 原理图、您可以使用 EVM 原理图 :www.ti.com/.../tmdsevm572x 抱歉、但我没有其他建议可为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想发送一封简短的电子邮件、说 Ultra Librarian 工具确实创建了符号文件、您可以将这些文件复制到 Central Libs sym 目录中。 我能够看到器件符号。

    它确实起作用!

    感谢大家