This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:SDK 6.0中的 ADC

Guru**** 2575375 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627742/linux-am3358-adc-in-sdk-6-0

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好。

是否有人可以在用户 空间中告诉我来自哪个 ADC 通道的数据是如何通过手指获取的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 6.0的 ADC 驱动程序指南可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_ADC_Driver's_Guide

    请注意、SDK 6.0已停产、TI 不再在此论坛上提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不关注 SDK,对吧? 关注问题、对吧?

    我已经阅读了文档,现在,你告诉我,双重意味着什么。 请告诉我、ADC 正常吗?

    我已经阅读了 generic_buffer.c,现在请告诉我如何区分信道。(我将在如何分析数据中使用0 2 3)

    不要告诉我参考 资料,文档....,请告诉我答案!!!好吗??

    或者告诉我一些有用的信息!!!  好吗???

     我对 TI 感到非常失望!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3358

    工具/软件:Linux

    您好!

    是否有人知道如何从 ADC 读取不同通道的数据?

    首先,请不要告诉我参考 AM335x ADC 用户指南,我 已经阅读过它,它只是告诉你 TI 的广告是可以的

    其次、我读取 generic_buffer.c、知道它读取 in_volatage_en 并查看通道数量

    现在,我想知道如何在 usespace (应用程序)中向 in_valtage_en 写入1???