This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA3MA:性能评估和 ProcessorSDK Vision 中 EVE HOG 函数的使用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620036/starterware-tda3ma-performance-estimations-and-use-of-the-eve-hog-function-from-processorsdk-vision

器件型号:TDA3MA

工具/软件:Starterware

大家好、

我们正在进行性能优化。 该团队希望使用 ProcessorSDK Vision 3.0中提供的 hog 函数。

processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_componels\eve_sw_01_16_00_00\kernels\inc\vcop_hog_vector_kernel.c

但是、看起来并不正式、因为 API 中没有记录。

您是否碰巧具有特定图像尺寸的基准值、以便判断是否使用了该基准值?

您是否有反映 EVE 实现的参考实现?

您能否帮助提供有关如何使用和实现哪些性能的建议和文档?

 

非常感谢、

Thorsten

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thorsten:

    问题将提交给 EVE 专家。

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thorsten:

    有关 EVE 的 HOG 基准和参考、请参阅以下内容:

    Applet 库:EVE_SW_01_16_00_00\apps\ti_pd_feature_plane_COMPUTATION

    Applet 文档: EVE_SW_01_16_00_00\apps\docs\EVE_Applets_UserGuide.pdf

    性能: EVE_SW_01_16_00_00\docs\eve_sw_datasheet.pdf (搜索日志)

    此应用的相关内核为: EVE_SW_src_01_16_00_00\kernel\VLIB\

    vcop_vec_deladives_xy_and_Magnitude、 vcop_orientation_bpinning、 vcop_location_matrix 和 vcop_nxn_block_sum

    内核文档: eve_sw_01_16_00_00\kernel\docs\vlib_on_EVE.pdf

    谢谢、

    使用平地机、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Pramod。

    我们将回顾最新的"Processor SDK Vision"中的信息。

    此致、  

    Thorsten