This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:缓冲器延迟

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627008/dm3730-buffer-delay

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:TPS65930

大家好、

我们的客户使用 TI OMAP3730 DSP 和 TPS65930芯片作为声卡。

我们正在开发延迟敏感型应用、我们注意到 TPS65930芯片在播放和录制音频时具有较大的缓冲延迟。

采样率设置为8000时、缓冲器延迟为140ms 和1120个采样。 尽管我们可以通过软件修改此延迟值、但测得的缓冲器延迟不 会低于该值。

是否有 任何方法可以降低音频缓冲器延迟,或者这140ms 是 此芯片的最小缓冲器延迟限制?

BR

奥齐

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题似乎与 TPS65930相关、但与 DM3730无关。 因此、我建议您将您的查询发布在电源管理多通道 IC E2E 论坛部分、网址为:
    e2e.ti.com/.../200

    BR
    Tsvetolin Shulev