This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:EVM 显示输出定义

Guru**** 2569055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628202/dra712-evm-display-output-definition

器件型号:DRA712

请查看并回答以下我的客户问题:

 

 

 

我们已经在器件树中查看了 EVM 的显示面板配置。 用于 EVM 的器件树是 dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi

 

现在、我们在尝试了解如何在 DTS 中选择实际的 dpi 输出(如果是)时感到困惑、原因如下:

- EVM 原理图指出、主显示面板连接到 VOUT2、而 VOUT3提供可选的 FPD 链接。

-在 DTS 中,DSS 的端口配置为:

   0 表示主显示屏(未 设置"REG=" '因此假设为0)。

   2用于 FPD 显示屏。

 

 "reg = "定义 SoC 输出的定义?  看起来不是这样(0 = VOUT2 & 2 = VOUT3??)

 

我们缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >> EVM 原理图指出、主显示面板连接到 VOUT2、而 VOUT3提供可选的 FPD 链接。

    VOUT2用于 FPDLink、VOUT3用于 LCD。 您能否再次检查原理图?

    >>我们已在器件树中查看 EVM 的显示面板配置。
    >>用于 EVM 的器件树是 dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi

    请查看最终的 DTS dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dts、而不是 dtsi 文件。

    review.omapzoom.org/gitweb

    LCD 连接到 VOUT3。

    对于 FPDLink、 在 dra71-EVM 上应为1。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Venkat
    是的、我在写开机自检时错误地交换了 VOUT2和 VOUT3。 现在、我们省略的是您在 dts 主文件中指出的条目、其中主显示屏的"reg"设置为2。
    现在有道理了!