This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:DM8168上的 Qt5应用叠加视频

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633965/linux-tms320dm8168-qt5-app-overlay-video-on-dm8168

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

是否可以  在 DM8168上运行 Qt5应用程序以将视频与 HDMI 重叠?

我 首先通过 HDMI 显示解码视频、  

然后 通过 fb0运行带有 eglfs 的 Qt5应用程序。

我发现 Qt5 GUI 涵盖了该视频、但我看不到它。

因此、有两个问题:

如何设置 fb0 透明胶片以查看视频开关位于 Qt5 GUI 下

2. Qt5 GUI 和 视频如何 相互干扰?