请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8147 你(们)好
当 启用 VBUS 电荷泵时、USB0_DRVVBUS 将被驱动为 来自处理器 DM8147的高电平有效信号。 启用 VBUS 电荷泵时、我们是否可以通过任何方法使该信号低电平有效?
谢谢、此致
Sushruta
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当 启用 VBUS 电荷泵时、USB0_DRVVBUS 将被驱动为 来自处理器 DM8147的高电平有效信号。 启用 VBUS 电荷泵时、我们是否可以通过任何方法使该信号低电平有效?
谢谢、此致
Sushruta
你好,Pavel
感谢你的答复。
我是否可以通过任何方式将这个引脚用作 GPIO 并访问 USB 控制器?
正如我在 数据表 中看到的、表3-42。 USB 端子功能、引脚 USB0_DRVVBUS、被给出为 DSIS - N/A 根据该参数、我们在使用 USB 控制器时无法取消选择此引脚。
我的理解是否正确? 如果没有、是否有任何方法可以在不使用硬件逆变器的情况下实现此目的?
谢谢、此致
Sushruta