请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSICE3359 主题中讨论的其他器件: AM3359
工具/软件:Starterware
尊敬的支持团队:
我们希望通过 microSD 卡在开发平台 ICE v2 AM3359 (TMDSICE3359)上启动 Linux。
请向我发送说明、说明 如何通过此器件上的 microSD 卡准备和引导过程。
我们应该如何使用开发平台从该器件上的 microSD 卡启动 Linux?
谢谢。
Eduard Kazakov