This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:入门套件上的 Starterware 仅 RTC 模式

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627873/am4378-starterware-rtc-only-mode-on-starter-kit

器件型号:AM4378


您好!

让我来谈谈适用于 AM437x 的 ProcessorSDK。

我使用 AM437x SK EVM、并且希望在 Starterware 中仅使用 RTC 程序。

C:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\starterware\examples\rtc\rtc_only

我应该使用 AM437x GPEVM、但 SK EVM 不工作。
这意味着它不能在使用调试器和 GPEVM MLO 的仅 RTC 模式后恢复。

我想我们需要使用引导加载程序并查看此线程。

processors.wiki.ti.com/.../AM437x

您能确认这些信息。

(1) AM437x SK EVM 的 Starterware 工作中是否仅使用 RTC 程序?
(2)如果是,如何工作? 如何为 AM437x SK 制造 MLO?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从\packages/ti\starterware\docs 发行说明中、RTC 示例适用于所有 AM437x EVM、包括 GP、IDK 和 SK。 您是说示例在 GP 上正常运行吗?

    该程序通过 CCS 加载并运行。 为什么在图片中显示 MLO? 您是否需要 GP EVM 上的 MLO 来运行此功能?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    感谢你的答复。

    我的目的是在 AM437x SK 的 Starterware 中使用仅 RTC 模式。
    但它在 AM437x SK 上不起作用。

    我可以通过 CCS 路由和运行程序。 而不是 AM437x
    我想、仅在 Starterware 中的 RTC 示例需要 MLO。
    因为它在仅 RTC 模式期间无法连接到调试器。

    这是日志。 AM438x SK 电路板在20秒后无法恢复。

    ===========================
    StarterWare 引导加载程序
    BOARDInit 状态[0x0]
    SoC:[AM43XX]
    内核:[A9]
    检测到电路板:[EVMSK]
    基板版本:[未知]
    子卡版本:[未知]
    将应用程序映像从 MMC/SD 卡复制到 RAM
    跳转到 StarterWare 应用程序...


    StarterWare 仅 RTC 模式应用!!
    BOARDInit 状态[0x0]
    SoC:[AM43XX]
    内核:[A9]
    检测到电路板:[EVMSK]
    基板版本:[未知]
    子卡版本:[未知]

    请输入日期和时间信息。
    时间将以以下格式 HH MM SS 输入
    例如:10 23 51
    10 00 00
    请输入小时模式
    1:对于24小时模式
    2:对于12小时模式
    1
    请以以下格式输入日期
    DD MM YY 和周中某天
    例如:12 04 99 01 (周日01、周六07)
    27 09 17 03

    秘书长的报告
    器件将在10秒内进入仅 RTC 模式
    系统将在20秒后或恢复
    按下电源复位引脚以唤醒
    秘书长的报告
    ================================================================================================

    你试过吗?

    我的问题是
    为什么不能恢复此"AM437x SK"板?

    发行说明提及 RTC 示例可以正常工作。

    此致
    高贵须

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么需要引导加载程序来运行应用程序?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elic

    因为 AM437x 需要在20秒后恢复或按电源复位引脚唤醒。

    此致
    高贵须