This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM369:VDD ISIF - 3.3V ISIF?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619434/tms320dm369-vdd-isif---3-3v-isif

器件型号:TMS320DM369

您好!

根据第45页上处理器的数据表、 VDD_ISIF18_33是可切换 ISIF 的电源(3.3V/1.8V)。 然后、它具有以下示例:  

VDD_ISIF_18_33电源可以位于
1.8V 用于 VPFE 引脚功能、也可以为3.3V IF
其他外设引脚功能的用法与类似
SPI3、GPIO、CLKOUT0、或 USBDRVVBUS。

这是否意味着我无法在3.3V 器件上使用 VPFE 功能? 我的图像传感器桥接 IC 具有3.3V 逻辑、如果我不需要用于 TMS320DM369 ISIF 接口的电压转换器、那将会很好。 是否有人可以为我验证?

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题已转发给相应的团队。
    同时、请搜索类似的 e2e 查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      请参阅 DM36x EVM 原理图的表13。 这可能会给您一些想法。

    http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm368/revg/files/EVMDM368_revg_Schematics.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 该参考设计似乎对 ISIF 使用3.3V 电源、并对中的视频使用 ISIF 接口。 因此、我将假定这意味着我可以使用3.3V ISIF。

    Gabe