This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:如何在 ADC 样本中使用 tvp7002_ext_clk

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619157/compiler-how-to-use-tvp7002_ext_clk-in-adc-samples

主题中讨论的其他器件:TVP7002

工具/软件:TI C/C++编译器

 尊敬的 TI 工程师:   

   我想使用外部27MHz 时钟作为 ADC 采样时钟、因此我设置0 X1A = 0xc8、但没有图像输出、然后设置0x0F = 0x8e、也没有图像输出、测量的 DATACLK 引脚为27MHz;
将返回0x1a = 0xca 具有图像输出、测量的 DATACLK 引脚为148.5MHz;
 
1、是否需要外部输入钳位信号?
2、该钳位信号输入信号是什么?

希望能得到回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蔡先生、您好!

    这是 DM816x 器件论坛。 您对 DM816x 器件有任何疑问吗?

    传统视频转换器论坛支持 TVP7002视频 ADC:
    e2e.ti.com/.../376

    此致、
    帕维尔