This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:L1和 L2高速缓存验证

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634945/am4372-l1-and-l2-cache-verification

器件型号:AM4372

大家好、

我的客户在寄存器设置中启用 L1、L2、但这是否正常工作似乎令人不安。
是否有办法知道 L1、L2高速缓存工作正常?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 JTAG 仔细检查 CP15寄存器、以确保缓存已启用并正确配置。 您还可以在 PL310高速缓存控制器中设置事件监控寄存器来计数特定事件(例如高速缓存命中次数和请求次数)、以查看高速缓存的运行效率。 此外、您应该能够使用 CCS 分析功能来测量代码性能。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢您的支持。

    我将使用该方法进行检查。

    此致、

    Sasaki