工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
将二进制文件加载到66AK2G02时遇到以下错误、请帮助我解决此问题。
C66xx_0:GEL 输出:检测到的 PLL 旁路被禁用:SECCTL[旁路]= 0x00000000
C66xx_0:GEL 输出:(3A) PLLCTL = 0x00000040
C66xx_0:GEL 输出:(3B) PLLCTL = 0x00000040
C66xx_0:GEL 输出:(3c)延迟...
C66xx_0:GEL 输出:(4) PLLM[PLLM]= 0x00000023
C66xx_0:GEL 输出:MAINPLLCTL0 = 0x30001000
C66xx_0:GEL 输出:(5) MAINPLLCTL0 = 0x30001000
C66xx_0:GEL 输出:(5) MAINPLLCTL1 = 0x00000040
C66xx_0:GEL 输出:(6) MAINPLLCTL0 = 0x30001000
C66xx_0:GEL 输出:(7) SECCTL = 0x00190000
C66xx_0:GEL 输出:(8A)延迟...
C66xx_0:GEL 输出:PLL1_DIV3 = 0x00008002
C66xx_0:GEL 输出:已跳过 PLL1_DIV4 -在 Galileo 中不可编程
C66xx_0:GEL 输出:已跳过 PLL1_DIV7 -在 Galileo 中不可编程
C66xx_0:GEL 输出:(8D/e)延迟...
C66xx_0:GEL 输出:(10)延迟...
C66xx_0:GEL 输出:(12)延迟...
C66xx_0:GEL 输出:(13) SECCTL = 0x00190000
C66xx_0:GEL 输出:(14) PLLCTL = 0x00000041
C66xx_0:GEL 输出:PLL 已配置(24.0MHz * 100 / 1 / 4 = 600.0 MHz)
C66xx_0:GEL 输出:已配置 UART PLL (24.0MHz * 128/1 / 8 = 384.0MHz)
C66xx_0:GEL 输出:XMC 设置完成。
C66xx_0:GEL 输出:DDR3 PLL 设置...
C66xx_0:GEL 输出:DDR3 PLL 设置完成、DDR3A 时钟现在以400MHz 运行。
C66xx_0:GEL 输出:DDR3A 初始化完成
CortexA15_1:GEL 输出:PLL 已配置(24.0MHz * 100 / 1 / 4 = 600.0 MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:ARM PLL 已配置参考时钟24MHz、-sysclkp_period 41.6666 (24.0 MHz * 100 / 1 / 4 = 600.0 MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:为所有 PSC 模块和 DSP 域加电...
CortexA15_1:GEL 输出:为 PCIe PSC 模块和 DSP 域供电... 完成。
CortexA15_1:GEL 输出:UART PLL 已配置(24.0MHz * 128/1 / 8 = 384.0MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:已配置 NSS PLL (24.0MHz * 250/3 = 1000.0MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:ICSS PLL 已配置(24.0MHz * 250/ 3 / 10 = 200.0MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:DSS PLL 已配置(24.0MHz * 198/12/16 = 24.75MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:DDR PLL 已配置(24.0MHz * 250/ 3 / 10 = 200.0MHz)
CortexA15_1:GEL 输出:XMC 设置完成。
CortexA15_1:GEL 输出:DDR3 PLL 设置...
CortexA15_1:GEL 输出:DDR3 PLL 设置完成、DDR3A 时钟现在以400MHz 运行。
CortexA15_1:GEL 输出:DDR3A 初始化完成
CortexA15_1:GEL 输出:进入 A15非安全模式..
CortexA15_1:GEL 输出:启用对 cp10和 cp11的非安全访问
CortexA15_1:GEL 输出:启用了对 cp10和 cp11的非安全访问
CortexA15_1:GEL 输出:使所有 GIC 中断组1
CortexA15_1:GEL 输出:已更改中断组
CortexA15_1:GEL 输出:将安全模式 PMR 设置为非零值
CortexA15_1:GEL 输出:进入非安全模式
CortexA15_1:GEL 输出:进入非安全模式
CortexA15_1:GEL 输出:进入 A15非安全模式
C66xx_0:读取长度为0x4的第0页0x86875a00处的存储器块时出现问题:(错误-2172 @ 0x86875A00)无法与仿真器通信。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。 (仿真包5.1.507.0)
C66xx_0:文件加载程序:地址0x86875A00处的数据验证失败请验证目标存储器和存储器映射。
C66xx_0:GEL:文件:C:\ti\processor_audio_sdk_1_00_00_05\pasdk\test_dsp\Debug_DTSx\test_dsp.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
C66xx_0:JTAG 通信错误:(错误-2172 @ 0x0)无法与仿真器通信。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。 (仿真包5.1.507.0)