This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:MCSDK 视频演示

Guru**** 2552760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621127/tmdsevm6657-mcsdk-video-demos

器件型号:TMDSEVM6657

您好!

我有兴趣将视频文件上载/分析到 EVM 板、我在以下链接中查看了 MCSDK 视频2.1演示指南:  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_Demo_Guide

其中提到、要通过以太网上传视频文件、必须使用采用8核 C66x DSP 的 TMDXEVM6678LXE EVM 板。 我想知道是否可以将 MCSDK 视频软件+演示与使用2核 C66x DSP 的 TMDSEVM6657 EVM 板配合使用?

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan