This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherCAT 电缆冗余

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614953/tmdsice3359-ethercat-cable-redundancy

器件型号:TMDSICE3359

您好!

请告诉我以下情况是预期行为。

我的客户评估 TMDSICE3359上具有电缆冗余连接的 EtherCAT 从站。
PRU_ICSS 的二进制文件为 v01.00.03.01。

为了评估电缆冗余功能、我的客户将以太网电缆从 RJ45连接器拉出/插入 RJ45连接器。
在正常情况下、连接断开、AM335x 的 TX_EN 保持低电平。
不过、有时 TX_EN 保持高电平(TX_EN 似乎是针对拉动时序锁存的)。

我的客户希望知道行为是预期的。
此外、如果这是意外行为、请修复以在拉线时保持低电平。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    让我检查一下这个。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们预计高电平状态的持续时间至少为17us、因为链路丢失检测延迟约为10us、最小数据包大小为6.7us。 您观察处于高电平状态的 TX_EN 有多长时间?
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    TX_EN 在链路断开期间保持高电平状态;因此、当没有有效的传输数据时、TX_EN 保持高电平。
    重新连接电缆后、自动协商工作且链路已建立、TX_EN 信号变为低电平状态。
    我的客户希望知道这是预期行为。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对我的主题有任何更新吗?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo

    很抱歉耽误你的时间。 链路建立后、TX_EN 应变为低电平。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的客户能否发送一张序列图,以便我们确认对他们所看到的内容的理解?  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    我认为我的客户看到的情况。
    此外、它们的 PRU 二进制版本为1.0.3.1。

    此致、

    Nomo

    e2e.ti.com/.../ICE2_5F00_TX_5F00_EN_5F00_Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会话脱机。