This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:PINMUX 说明位置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635146/tms320c6655-pinmux-description-location

器件型号:TMS320C6655

在 Keystone 器件的 McBSP 用户指南(spruhh0)中、第2.12.2.1节说明

与 McBSP FSX 信号复用的 GPIO 引脚。 请注意、在器件上、GPIO 引脚(GPIO 外设的)与 McBSP 引脚复用。 软件可以对器件的引脚多路复用寄存器(PINMUX)进行编程、以将这些引脚默认为 GPIO 功能、并仅将其切换至 McBSP 2.12 McBSP 初始化程序 SPRUH0 - 2012年5月 KeyStone 架构多通道缓冲串行端口(McBSP)用户指南2-51提交文档反馈 www.ti.com 第2章— 在检测到第一个帧同步时的架构函数。 仅当外部器件同时是帧同步和时钟主器件时、才建议使用此方法;也就是说、外部器件驱动 FSX 和 CLKX 信号。 如果 McBSP 是时钟主控器(驱动 CLKX 和/或 CLKR),则不建议使用此方法,因为“动态”引脚复用开关会导致 CLKX/CLKR 引脚上的毛刺脉冲。 有关引脚多路复用的更多详细信息、请参阅器件专用数据手册。

但是、在 TMS320C6655数据表中、没有提到 PINMUX。  PIN_CONTRAL_0和 PIN_CONTRAL_1寄存器没有提到 McBSP。

此信息位于何处?

如何将 McBSP1引脚多路复用为器件上的 GPIO?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我已将您的疑问转发给 McBSP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    C665x 不支持 McBSP 引脚上的 GPIO 功能。  GPIO 用户指南是此 KeyStone 系列中所有器件的通用指南。  C6655 DM 应明确声明不支持此 IP 功能。  我们会将其视为文件缺陷。

    Tom