This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:启用多个高分辨率摄像头

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621214/linux-am5728-enabling-multiple-high-resolution-cameras

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你好!

我正在与 TI AM5728 EVM 合作进行研究项目、以便对高分辨率多摄像头系统进行原型设计。

我计划制作一 个特殊用途系统(包括 SW 和 HW)   、用于同步捕捉和编码3个视频。

在我阅读官方技术文档时、

如果我使用 EVM 的备用 V-in 端口制作新的摄像头板、并修改系统软件堆栈、我想我可以使用 AM5728来实现这一点。

在开始之前、我需要确保:

1.在 AM5728功能方面,可以同时捕捉3个不同摄像机输入并对其进行编码? (每个摄像头都具有 FHD 分辨率、30fps)

2.如果第1个可能:需要更改内核和驱动程序代码?  我  无需 TI 的 FAE 提供任何帮助即可为自己完成该任务? 如果需要修改代码、应该简单还是复杂?

3.如果需要修改代码:我 在 SDK 中修改了哪个部分? 我现在使用的是官方 TI-Linux SDK。 如果您能 更具体地为我解释、我将不胜感激。  

4、如果有一些多摄像头示例或参考资料可以自由打开、您能告诉我吗? 我认为前面研究的一些文章或示例代码 对 我非常有帮助。
  AM5728是否有适用于 ADAS、监控等的多摄像头示例?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../538638
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我认为我的问题尚未解决。

    如您发布的文档所示、最大编码能力可能为1080p 60fps。
    这意味着 AM5728无法对1080p 30fps * 3cam 进行编码。
    那么、720p 30fps 呢? 从带宽不会过载的角度而言、可以通过更改代码和硬件配置来实现这一点吗?

    我在下面看到了一篇文章、
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_VIP_Driver

    首先、我要重点介绍的是、可以在 EVM 器件上同步连接3个摄像头并进行捕获和编码、而无需对正式发布的 SDK 进行任何软件驱动程序更改。
    如果不是次要、我如何处理它..
    我可以根据需要重新配置摄像头硬件。
    例如、我可以添加 ISP、修改镜头和传感器以及制作子摄像头板等
    但对软件支持感兴趣。

    如果有任何帮助、我将不胜感激。
    前面的示例或项目对我非常有帮助。

    谢谢你。

    此致、
    艾登