This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 的时钟输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635049/66ak2h14-clock-input-to-the-soc

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:LMK03328

您好!

我使用 LMK03328为66AK2H14 SOC 计时。 在 SOC 数据表 的第11.2.1.4节中、提到:  

所有时钟驱动器都应处于高阻抗状态
状态、直到 CVDD 处于有效电平、并且所有时钟输入都处于有效状态或具有一个桥臂的静态状态
拉至接地、另一个连接至 CVDD。

 

在我的设计中、所有时钟输入都是交流耦合的。 所有电源启动后、使用 CPLD 对时钟合成器进行编程。  

在这种情况下、CVDD 加电后、由于交流耦合、时钟输入将不会处于静态状态。 因此、请告诉我、这种情况会导致任何问题。 如果是、请向我推荐任何解决方案。

 

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您应遵守《数据手册》的要求:
    "所有时钟输入处于活动状态或静态状态"

    有关时钟的其他信息、请参阅 KeyStone II 器件的硬件设计指南第3.1节系统 PLL 时钟输入:
    "所有系统 PLL 时钟输入都是差分输入、必须由指定的差分驱动器类型之一驱动。 表4中指定的所有差分时钟输入均通过德州仪器(TI)的低抖动时钟缓冲器(LJCBs)实现。 这些输入缓冲器包括一个100欧姆的并联缓冲器
    端接(P 至 N)和共模偏置。 由于包含共模偏置、因此时钟源必须进行交流耦合。 低电压差动摆幅 LVDS 和 LVPECL 时钟源与 LJCBs 兼容。 必须为每个时钟输入提供一个单独、正确端接的时钟驱动器。 必须包含所选时钟驱动器的正确端接。 并非所有时钟驱动器都以相同的方式进行端接。 有关所选时钟驱动器的正确端接、请参阅数据手册。 有关交流端接方案的更多信息、请参阅《差分 LVPECL、LVDS 和 CML 之间的交流耦合应用报告》(SCAA059)。 请注意、本文档假定 LJCB 时钟输入为 CML 输入。"

    以下是 SCAA059文档的链接:
    www.ti.com/.../scaa059c.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    根据您在上面提供的参考资料、我得出以下结论:

    由于 LMK03328的所有时钟输出均配置为 LVDS、因此必须进行交流耦合。 LJCB 和 SERDES/CML 均包含内部100E 端接和共模偏置。 由于共模偏置在内部存在、因此即使 LMK03328输出悬空(由于交流耦合)、这些偏置也将处于静态状态。

    如果我错了、请您纠正我的问题。

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该是正确的。 让我与设计团队确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、时钟输入不具有失效防护功能。  当器件未完全通电时、您无法将活动信号驱动到输入端。  由于信号是交流耦合的、因此可以驱动时钟、但不会切换。  这就是静态的含义。  打开缓冲器时的单次转换不会导致问题。  器件正确通电后、时钟可以开始切换。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参与。

    请根据您之前的回复澄清以下几点:  

    1)时钟输入不是失效防护的:-在器件数据表中,提到时钟输入是偏置的。 因此、我想知道失效防护和偏置之间的区别是什么。

    2) 2)  当器件未完全通电时、您无法将活动信号驱动到输入端。 :-在器件数据表的“加电排序”部分中,提到一旦 CVDD 启动,就可以启用时钟驱动器。 据我所知、启用时钟驱动器后、时钟开始切换。 如果我错了、请纠正我的问题。

    3) 3)在我的设计中、66AK2H14的所有时钟输入都是 LVDS、并且都使用交流耦合进行连接。 在所有电源都加电之前、时钟驱动器将处于高阻抗状态。 请告诉我这是否会导致任何问题。

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    1)时钟输入不是失效防护的:-在器件数据表中,提到时钟输入是偏置的。 因此、我想知道失效防护和偏置之间的区别是什么。

    失效防护缓冲器是指在电源不存在时可以驱动的缓冲器。  时钟输入缓冲器不具有失效防护功能。  偏置与此完全无关。  当信号通过串联电容器时、直流分量会被阻断、从而使信号在接地附近保持平衡。  但是、时钟输入缓冲器在单电源上运行、因此超过限制的负输入电压将被削波。  因此、输入在内部提供直流偏置以防止这种情况发生。  一些输入缓冲器不提供此偏置、必须使用外部电路为其供电。  有关更多信息、请参阅 KeyStone 时钟指南或其他参考。

    2) 2) 当器件未完全通电时、您无法将活动信号驱动到输入端。 :-在器件数据表的“加电排序”部分中,提到一旦 CVDD 启动,就可以启用时钟驱动器。 据我所知、启用时钟驱动器后、时钟开始切换。 如果我错了、请纠正我的问题。

    只要 CVDD 电源有效、就可以为时钟供电并开始切换。  但是、在某些系统实现中、时钟可能会在66AK2H14通电之前加电和配置。  在这种情况下、时钟发生器输出必须保持在高阻抗状态或静态状态、直到 CVDD 电源有效。

    3) 3)在我的设计中、66AK2H14的所有时钟输入都是 LVDS、并且都使用交流耦合进行连接。 在所有电源都加电之前、时钟驱动器将处于高阻抗状态。 请告诉我这是否会导致任何问题。

    在为处理器供电之前、需要将所有时钟驱动器保持在高阻抗状态。  请注意、66AH2H14上有多种类型的时钟输入–实际上没有 LVDS 输入。  它们是 LJCB 和 CML。  但是、只要实现串联电容器、它们都是 LVDS 兼容的。

    Tom