请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我目前正在使用 Linux SDK 通过 FPGA 与 AM572x 集成图像传感器。 FPGA 连接到 VIP1 (vin2a)的层1、并提供分立式、非多路复用信号。 使用8位/16位模式、将 VPDM (固件 vpdma-1b8.bin)设置为使用通道108 -一切正常。 现在我一直在使用24/32位模式(RGB8888)。 将 VPDMA 设置为使用通道176、尽管 VIP 解析器在 parser_size 寄存器(0x48975A30)中显示了正确的行和列、但没有数据传输到存储器。 遗憾的是、文档 spruhz6i.pdf 中的第9.4.2.3章"输出到 VPDMA 多路复用器"非常复杂、不能提供有关 VIP 和 VPDMA 之间接口的任何线索。 我是否缺少任何文档,或者/您是否有提示,说明为什么这不起作用? 我不使用或不需要任何缩放、颜色空间转换、只需要通过海峡。 此致