请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 你(们)好 我在具有外部 FPGA 执行其他功能的系统中使用 AM5726。 希望所有器件在同一个时钟上同步、但我需要 MPU 在 FPGA 之前启动。 我想在加电期间可以使用20MHz 晶体(在 OSC0输入上)、一旦知道 FPGA 和系统时钟是稳定的、MPU 就可以将 OSC1与外部20MHz 时钟一起使用。 但是、我不清楚我需要采取哪些预防措施来确保 MPU 操作不会中断和/或不会发生复位。 您能否解释一下此切换是否正常、以及我需要做些什么来确保成功的时钟切换?
谢谢、
查尔斯