This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:为 SDK 03.01构建 gstreamer1.0-plugins-Ducati

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628210/linux-am5728-building-gstreamer1-0-plugins-ducati-for-sdk-03-01

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

TI、

现在、由于   ducatih264enc Gstreamer 插件的内存泄漏、我想构建 sdk03.01的 gstreamer1.0-plugins-Ducati。

我执行以下链接中的步骤:

当我构建 sdk04.00时、它是可以的!

oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.00.04-config.txt

MACHINE=am57xx-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-Ducati  

但是、当我像这样构建 sdk03.01时:

oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-03.01.00.06-config.txt

MACHINE=am57xx-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-Ducati  

它告诉我:

是否有任何解决方案?

BR、

Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vefone、
    binutils 被重定位到存档。 releases.linaro.org/.../
    将上面的 tar 链接下载到 Yocto/downloads 目录并执行
    轻触 binutils-linaro-2.25.0-2015.01-2.tar.xz Done (完成 binutils-linaro-2.25.0-2015.01-2.tar.xz)
    并重建 Yocto。

    这应该起作用。

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ramprasad、

    我修改 sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/meta-devtoolchains/meta-devtools/binutils/binutils-linaro-2.25.inc、如下所示:

    releases.linaro.org/.../binutils-linaro-${BPV}-${RELEASE}.tar.xz 将\更改为   

    releases.linaro.org/.../binutils-linaro-${BPV}-${RELEASE}.tar.xz \

    还可以!

    但现在还有另一个错误:

    错误:linux-processor-sdk-4.4.4.19+gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e do_create_srcipk:函数失败:do_create_srcipk (日志文件位于/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.19 +gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e/temp/log.do_create_srcipk.55502)
    错误:故障日志文件存储在:/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.19 +gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e/temp/log.do_create_srcipk.55502中
    日志数据如下:
    |调试:执行 python 函数 sstate_task_prefunc
    |调试:Python 函数 sstate_task_prefunc 已完成
    |调试:执行 shell 函数 do _create_srcipk
    |克隆到'/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.19 +gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e/temp-git-lish-clony'中...
    |警告:找不到要克隆的远程分支 PROCESSOR-SDK-LINUX-03.01.00。
    |致命:在上游源站找不到远程分支处理器 SDK-Linux-03.01.00
    |致命:遥控器意外挂起
    |警告:/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.19 +gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e/temp/run.do_create_srcipk.55502:1从'git clone --depth 400 --branch processor-sdk-linux-03.01.00文件://$PWD/.git $gitshallowclone '中退出128
    |错误:函数失败:do_create_srcipk (日志文件位于/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.19 +gitAUTOINC+db0b54cdad-r7e/temp/log.do_create_srcipk.55502中)
    错误:任务842 (/home/vefone/am5728/git-store/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux/linux-processor-sdk_4.4.bb、do _create_srcipk)失败、退出代码为"1"

    它向我展示 了 git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git 上没有 PROCESSOR-SDK-LINUX-03.01.00分支

    有什么建议吗?

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过:

    Git 克隆 git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git;protocol =git;branch=processor-sdk-linux-03.01.00

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    玛格丽塔,很不错

    但在构建 SDK 时无法正常工作。