This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002有问题。 TVP7002不工作!!

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617515/tvp7002-problem-with-tvp7002-tvp7002-not-working

器件型号:TVP7002

请帮我!!!

我正在设计具有 DM8168与解码器 TVP7002的定制板。
我可以通过 I2C 控制 TVP7002
但是、当 query_dv_preset、没有 SOGOUT 时、TVP7002无法检测视频模式。

我正在使用 ezsdk ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00
这是我的原理图、带 tvp7002
这是我的寄存器 TVP7002的所有值。 我用于视频模式720p 3线

寄存器名称:TVP7002_CHIP_REV 值:0x02
寄存器名称:TVP7002_HPLL_fdbk_DIV_MSB 值:0x67
寄存器名称:TVP7002_HPLL_fdbk_DIV_LSBS 值:0x20
寄存器名称:TVP7002_HPLL_CRTL 值:0xa0
寄存器名称:TVP7002_HPLL_PHASE_SEL 值:0x16
寄存器名称:TVP7002_CLAMP 开始值:0x32
寄存器名称:TVP7002_CLAMP _W 值:0x20
寄存器名称:TVP7002_HSYNC_OUT_W 值:0x60
寄存器名称:TVP7002_B_F精细 增益值:0x00
寄存器名称:TVP7002_G_F精细 增益值:0x00
寄存器名称:TVP7002_R_F精细 增益值:0x00
寄存器名称:TVP7002_B_F精细_OFF_MSB 值:0x80
寄存器名称:TVP7002_G_F精细_OFF_MSB 值:0x80
寄存器名称:TVP7002_R_F精细_OFF_MSB 值:0x80
寄存器名称:TVP7002_SYNC_CTL_1值:0x58
寄存器名称:TVP7002_HPLL_and_CLAMP CTL 值:0x6a
寄存器名称:TVP7002_SYNC_ON_G_THUSS 值:0x5d
寄存器名称:TVP7002_SYNC_DELADER_THSACS 值:0x47
寄存器名称:TVP7002_HPLL_PRE_COAST 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_HPLL_POST_滑行 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_SYNC_DETK_STAT 值:0x6d
寄存器名称:TVP7002_OUT_FORMATENTER 值:0x47
寄存器名称:TVP7002_MISC_CTL_1值:0x11
寄存器名称:TVP7002_MISC_CTL_2值:0x00
寄存器名称:TVP7002_MISC_CTL_3值:0x00
寄存器名称:TVP7002_IN_MUX_SEL_1值:0x00
寄存器名称:TVP7002_IN_MUX_SEL_2值:0xc8
寄存器名称:TVP7002_B_and_G_粗略 增益值:0x77
寄存器名称:TVP7002_R_粗略 增益值:0x07
寄存器名称:TVP7002_F精细_OFF_LSBS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_B_粗糙_OFF 值:0x10
寄存器名称:TVP7002_G_粗糙_OFF 值:0x10
寄存器名称:TVP7002_R_粗糙_OFF 值:0x10
寄存器名称:TVP7002_HSOUT_OUT_START 值:0x08
寄存器名称:TVP7002_MISC_CTL_4值:0x00
寄存器名称:TVP7002_B_Dgtl_ALC_OUT_LSBS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_G_Dgtl_ALC_OUT_LSBS 值:0xfb
寄存器名称:TVP7002_R_Dgtl_ALC_OUT_LSBS 值:0xff
寄存器名称:TVP7002_AUTO_LVL_CTL_ENABLE 值:0x80
寄存器名称:TVP7002_Dgtl_ALC_OUT_MSB 值:0x16
寄存器名称:TVP7002_AUTO_LVL_CTL_FILTER 值:0x53
寄存器名称:TVP7002_reserved value:0x08
寄存器名称:TVP7002_F精细_CLAMP CTL 值:0x07
寄存器名称:TVP7002_PWR_CTL 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_ADC_Setup 值:0x50
寄存器名称:TVP7002_粗略_CLAMP CTL 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_SOG_CLAMP 值:0x80
寄存器名称:TVP7002_RGB/粗调_CLAMP CTL 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_SOG_粗略 CLAMP CTL 值:0x04
寄存器名称:TVP7002_ALC_placement 值:0x5a
寄存器名称:TVP7002_reserved value:0x18
寄存器名称:TVP7002_reserved value:0x60
寄存器名称:TVP7002_MVIS_LOOPER_W 值:0x03
寄存器名称:TVP7002_VSYNC_ALGN 值:0x10
寄存器名称:TVP7002_SYNC_BYPASS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_L_FRAME_STAT_LSBS 值:0x01
寄存器名称:TVP7002_L_FRAME_STAT_MSB 值:0x20
寄存器名称:TVP7002_CLK_L_STAT_LSBS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_CLK_L_STAT_MSB 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_HSYNC_W 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_VSYNC_W 值:0x01
寄存器名称:TVP7002_L_length_TOL 值:0x03
寄存器名称:TVP7002_reserved value:0x04
寄存器名称:TVP7002_VIDEO_BWTH_CTL 值:0x01
寄存器名称:TVP7002_AVE_START_PIXEL_LSBS 值:0x47
寄存器名称:TVP7002_AVE_START_PIXEL_MSB 值:0x01
寄存器名称:TVP7002_AVID_STOP_PIXEL_LSBS 值:0x4b
寄存器名称:TVP7002_AVE_STOP_PIXEL_MSB 值:0x06
寄存器名称:TVP7002_VBLK_F_0_START_L_OFF 值:0x05
寄存器名称:TVP7002_VBLK_F_1_START_L_OFF 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_VBLK_F_0_DURATION 值:0x1E
寄存器名称:TVP7002_VBLK_F_1_DURATION 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_FBIT_F_0_START_L_OFF 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_FBIT_F_1_START_L_OFF 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_G_COEF_LSBS 值:0xe3
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_G_COEF_MSB 值:0x16
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_B_COEF_LSBS 值:0x4f
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_B_COEF_MSB 值:0x02
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_R_COEF_LSBS 值:0xce
寄存器名称:TVP7002_YUV_Y_R_COEF_MSB 值:0x06
寄存器名称:TVP7002_YUV_U_G_COEF_LSBS 值:0xab
寄存器名称:TVP7002_YUV_U_G_COEF_MSB 值:0xF3
寄存器名称:TVP7002_YUV_B_COEF_LSBS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_YUV_U_B_COEF_MSB 值:0x10
寄存器名称:TVP7002_YUV_U_R_COEF_LSBS 值:0x55
寄存器名称:TVP7002_YUV_U_R_COEF_MSB 值:0xFC
寄存器名称:TVP7002_YUV_G_COEF_LSBS 值:0x78
寄存器名称:TVP7002_YUV_G_COEF_MSB 值:0xF1
寄存器名称:TVP7002_YUV_B_COEF_LSBS 值:0x88
寄存器名称:TVP7002_YUV_B_COEF_MSB 值:0xFE
寄存器名称:TVP7002_YUV_R_COEF_LSBS 值:0x00
寄存器名称:TVP7002_YUV_R_COEF_MSB 值:0x10

在寄存器 TVP7002_SYNC_CTL_1中、值= 0x58、位3和位4被置位。 有源 HSYNC 来自所选的 SOG 输入。 但 SOGOUT 中没有信号输出。 TVP7002似乎不工作、它处于断电状态

e2e.ti.com/.../tvp7200_5F00_pcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    我可能会在 DM816x 端为您提供帮助、但我不熟悉 TVP7002内部信息。 传统视频转换器论坛支持 TVP7002。

    如果您对 DM816x 端有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    帕维尔