This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Vision SDK 支持

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, PROCESSOR-SDK-AM57X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621292/am5728-vision-sdk-support

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: PROCESSOR-SDK-AM57X

尊敬的 e2e:

我看到 TDA2SED 处理器 SDK-VISION-03.00.00.00支持 TDA2X 器件。 但我们在机器上使用 AM5728。 我们使用 DaVinci、如,DM8148、DM8168 DVRRDK、多通道视频处理。 因此、我们使用 mcfw 架构、因为视觉应用非常高效。

我想让 处理器 SDK-Vision 支持 AM5728器件

或者如何使用 适用于 AM5728的处理器 SDK-VISION?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara 器件不支持处理器 SDK-VISION。 AM57X 器件上支持的所有 SDK 均可从以下位置获取: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 AM5728架构非常适合 TDA2x、我是否可以移植 AM5728的处理器 SDK-VISION?
    现在我使用的是 PROCESSOR-SDK-AM57X、但该 SDK 不支持 mcfw、因此我用于多通道视频应用非常困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能可以移植它、但 Sitara 团队不支持这一点、因此您必须自行完成。