This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:虚拟和手动 I/O 时序模式

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620498/linux-dra725-virtual-and-manual-i-o-timing-modes

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

UBoot 版本:2016.05

 查看文档 "DRA72x 信息娱乐应用处理器器件修订版本2.0.pdf"

 

P203:

 M6引脚 对 vin1a_d0进行多路复用、因此必须设置手动模式、然后设置 A_delay 和 G_delay;

 但是 我在 uboot 上查看 mux_data.h 关于 config,我发现不匹配。

文件路径:Board/ti/dra7xx/mux_data.h


它设置了 virtual_MODE12、 它是否应该设置 手动模式?

 

此致、

Cesar。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我确认它应该是 MANUAL_MODE12。 我们将向 SDK 团队报告此错误。 如有疑问、应始终遵循数据手册作为黄金来源。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果 mux_data.h 文件应为手动模式、如何设置延迟(board/ti/dra7xx);

    示例:

    VIP_MAMUAL8 为 上升沿、VIP_MAMUAL13为 下降沿

    它们具有 不同的 A_delay 和 G_delay、 应选择哪种配置或两者都必须进行配置;

      

     由于我认为 mux_data.h 的配置在   上升沿 和下降沿之间没有差异、因此它只有一个 A_DELAY 值和一个 G_DELAY 值、 请查看:

        如何配置 VIP_MAMUAL8 (上升沿)、VIP_MAMUAL13 (下降沿)?

    此致、

    Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、

    嗯、您在哪种模式下使用 VIN 接口? 下降沿还是上升沿捕捉? 然后、您需要确定您在中配置了这些信号的 IOSET。 确定这两者后、只需遵循手动模式交叉表并插入数字即可。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您可以始终尝试使用焊盘配置工具(PCT)。 使用该工具、您可以更好地了解这些模式、并在您在 GUI 中进行配置时直接导出值。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    例如、我选择焊球名称的引脚 MDIO_d (U4)、 它是多路复用的 vin2a_d0、它属于 IOSET6

     


    那么、IOSET6同时存在 VIP_MANUAL3和 VIP_MANUAL5、那么如何配置?

    2.您能否提供 PCT 工具以及如何使用?

     

    此致、

    Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    1.好的、所以您已经确定使用的是 IOSET6。 现在、如果您将 VIP 配置为 上升沿捕获模式、则使用 VIP_MANUAL3、如果您在 下降沿捕获中配置了 VIP、则使用 VIP_MANUAL5。

    2. PCT 当前为 NDA,请联系您的 TI 代表以获取该 NDA。 PCT 封装包含用户手册、还有一个附加的 IODELAY 应用手册(NDA)、其中详细介绍了有关 iot延迟 和 PCT 工具配置的更多信息。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    感谢你的帮助。
    您能告诉我捕获模式的配置位置吗?

    谢谢、

    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    user4907611 说:
    您能告诉我捕获模式的配置位置吗。

    裸机配置在 VIP_PORT_A 寄存器 PIXCLK_EDGE_POLARITY 位域中完成。 如何在 SDK 中配置 我不确定、它看起来应该位于 ti_componations\drivers\starterware_01_01_20\vpslib\hal\src\vpshal_vipPort.c 驱动程序中。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    非常感谢、祝您愉快。

    Cesar。