This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:NIMU 基本示例问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635249/rtos-processor-sdk-am335x-nimu-basic-example-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我使用示例项目:Nimu_BasicExample_skAM335x_armExampleproject。 
修改了 skAM335x_pinmux.c,中的正确引脚、但不起作用。 我无法 ping 我的板。 
网络标准识别错误,打印:“协商连接:全双工1000 Mbs”,但我的网络是“协商连接:全双工100 Mbs”

All UART_PRINT 是:"

SetPhyMode:000021e1自动:1、FD10:64、HD10:32、FD100:256、HD100:128、 FD1000:8192 LPBK:0
SetPhyMode:000021e1自动:1、FD10:64、HD10:32、FD100:256、HD100:128、 FD1000:8192 LPBK:0
ENETPHY_FindingState:PhyNum:0
ENETPHY_FindingState:PhyNum:1.
ENETPHY_DisablePhy (0)
使能 PHY 协商外部连接
Nway 广播:FullDuplex-1000 FullDuplex-100 HalfDuplex-100 FullDuplex-10 HalfDuplex-10
ENETPHY_DisablePhy (1)
使能 PHY 协商外部连接
Nway 广播:FullDuplex-1000 FullDuplex-100 HalfDuplex-100 FullDuplex-10 HalfDuplex-10
已协商连接:全双工1000 Mbs

" 

CCS 打印:"网络已添加:IF-1:10.169.32.249"
IP 正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >>已修改 skAM335x_pinmux.c 中的正确引脚

    文件中已修改的内容以及您必须修改的任何原因?

    此 NIMU_BasicExample_skAM335x_armExampleProject 是否在您的定制板或 skAM335x 上运行?

    如果它位于您的定制板上、您使用哪种类型的 PHY?

    此致、Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的定制板上运行。
    >> 您使用哪种类型的 PHY?您是说这种 PHY?RMII、我使用 RMII。  
    在 Linux 下、我有一个 uboot 代码、该代码在该板上正常工作。 我根据此 uboot 修改修改了引脚多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还可以更改什么? 从何处开始?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以转储 pinmux 寄存器来比较 Linux 和 RTOS 之间的值、以查看是否有任何差异。 当您使用自己的 pinmux 设置时、请确保它不会被默认的 Board_init 函数覆盖。

    此致、

    Garrett