This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728 SDK 中没有/etc/inittab

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628638/linux-am5728-no-etc-inittab-in-am5728-sdk

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

客户使用了 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04、SD 卡启动。  

他希望修改根文件系统、将调试控制台从 UART3更改为 UART1、但 SD 卡文件系统中没有/etc/inittab 文件。  

在何处修改文件系统中的 UART1?

下面是内核日志。

[67.698263]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[67.704471]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[67.710723] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[67.717785] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[67.734758]蓝牙:开始自检
[67.774875]蓝牙:ECDH 测试在34944 usecs 中通过
[67.781876]蓝牙:SMP 测试在60 μ s 内通过
[67.786722]蓝牙:已完成自检
[67.791164] VDD_3V3:正在禁用
[67.794233] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[67.797936] pbias _mmc_omap5:正在禁用
[67.801922] ALSA 器件列表:
[67.80493]未找到声卡。
[67.809255]正在等待根设备 PARTUUUUUUUID=7e122743-02...


谢谢。

Rgds
闪亮