This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:将 LCD 引脚配置为 GPIO

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635551/linux-am3354-configuring-lcd-pins-as-gpio

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

我拥有 Phytech 的 AM3354处理器 Wega 套件。

我有此板支持的内核。

现在电路板具有 LCD 连接。 在我的系统中、不需要 LCD、因此我计划将 LCD 引脚用作 GPIO。

现在、我的问题是如何将这些引脚用作 GPIO。

为此、我需要在内核中进行更改以及需要进行哪些类型的更改。

注:我使用的内核版本是 Linux 3.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TI 处理器 SDK 不直接支持的第三方电路板。 内核 v.3.2已停产、TI 不再支持。 您需要对 pinmux/板级配置文件进行必要的更改。 请联系 Phytec 以了解有关其电路板所需更改的详细信息。