This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:eMMC/SD 引导问题

Guru**** 2569835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628626/linux-am3359-emmc-sd-boot-issue

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

我在应用程序开发中使用的是 am3359处理器。到目前为止,该板工作正常,没有任何问题,但电路板突然无法从 eMMC 和 SD 卡启动。

AM335x EVM 板:

而 eMMC 引导未在控制台中接收到任何数据。

SD 卡引导时、控制台中接收到"">""符号。

我还在 BBB 板中看到了同样的问题。

BeagleBoneBlack:

当 eMMC 引导未在控制台中接收到任何数据时(无需按下任何开关)。

当 SD 卡引导时、控制台中接收到"">""符号(按下 S2开关、稍后加电)。

问题出在哪呢? 是否有硬件问题?

请帮助我解决此问题。

谢谢你。