This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:禁用 McASP 目标失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621392/linux-mcasp-target-disabled-failed

工具/软件:Linux

我们有一个基于 Jacinto 6的定制板,通过 Linux 4.45启动它时附带以下 SDK

ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03.02.00.03-installer.bin

我们面临禁用 McASP 目标的问题:

 omap_hwmod:mcasp3:_wait_target_disable 失败

这使我们无法在目标上使用声卡。

是否有人可以指出原因是什么,或者应该如何对其进行调试?

谢谢

-Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan