This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:支持 PYTHY-Kivy 应用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629575/linux-am3354-support-for-python-kivy-apps

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

我只想在 Linux 内核中的 Beagle Bone 上使用 python-kivy (基于 GUI 的应用程序)。 是 AM335x 支持 Linux 中基于 GUI 的 python-kivy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该能够在 Linux 下运行、但此用例尚未经过软件团队的测试、不在本论坛的支持范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我不熟悉此字段,您能告诉我在哪里可以找到此字段的解决方案。 我是说博客或网站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此处查看社区支持列表-
    https://kivy.org/#support