This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:如何修改 u-boot?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628609/linux-evmk2h-how-to-modify-u-boot

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

我需要修改 u-boot。 我需要有关如何修改它的说明、特别是需要在 EVM 进入自动引导之前删除3秒等待时间。

此致

Sheraz Javaid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheraz、
    查看以下链接,将 bootdelay 设置为0:
    processors.wiki.ti.com/.../Change_U-Boot_bootdelay_setting

    如果这样做,则不能进入 uboot 控制台。 因此、您可以尝试设置 CONFIG_zero_BOOTDELAY_CHECK、即使引导延迟为0、也可以通过该选项进入控制台。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheraz、

    您无需修改 u-boot 源码即可将其配置为立即启动。 最简单的方法是将引导延迟环境变量设置为0。 有关更多详细信息、请参阅 u-boot 环境变量说明、网址为:

    此外、您还可以更改 u-boot 配置文件中 CONFIG_BOOTDELAY 的值、然后重建 u-boot。 有关更多详细信息、请参阅 u-boot 自述文件:

    BR

    Tsvetolin Shulev