This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66K2H12电源域转换从未完成

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627206/66ak2h12-66k2h12-power-domain-transition-never-complete

器件型号:66AK2H12

您好:

  我们有来自 TI 的66ak2h12演示板  

最近、我们发现 u-boot 无法正常工作、 在启动时、u-boot 错误  为"未找到以太网"。  

我还使用 xtcievmk2x.gel 和 xds200来连接电路板。但也会出现错误: 超时 PD=2、MD=7!  超时 PD=2、MD=7!

 在.gel 文件中  

//电源域上的模块2.
#define LPSC_PA (7)
#define LPSC_SGMII (8)

TT 似乎电源域2、 模块7 和8不能正常工作。

在 u-boot 命令行中、

MD.L 0x02350128 1.

Resul 为:

0x00000040

这意味 着过渡永远不会清除,也永远不 会完成。 GEL 文件错误:超时

因为这个板上周运行良好,直到本周,我们没有做任何事情。

我们 不知道接下来要尝试什么。  为什么电源域2的转换在上电时永远不会清除?

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是 NETCP 模块的电源或时钟问题、因此我邀请了硬件专家。 GEL 已在多个 EVM 上进行了测试、我们尚未发现 TI EVM 存在此问题。 您是否已检查为 NETCP 供电的时钟和电压轨是否符合预期。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    您说它是上周工作的、而不是本周工作的。  您说自上周以来没有任何变化。  您正在对 EVM 进行何种开发工作?  您何时购买了 EVM?  您能否检查连接到 K2H 器件的每个电源的电压?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    我从 TI 的 FAE 获取 EVM。
    我将检查硬件