This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:如何获取 DM388的源代码?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628220/ccs-dm388-how-can-i-get-the-source-code-of-dm388

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件: IPNC-RDK-CSK

工具/软件:Code Composer Studio

是否有下载链接?

我通过 http://www.ti.com/tool/tmdxevm388申请了 IPNC RDK 软件、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Springce、

    您可以从以下链接获取最新的 DM388:
    www.ti.com/.../IPNC-RDK-CSK


    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Prashant:

    感谢您的回复、但本网站仅提供 bin 文件下载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Springce、

    是的、它将是 bin 文件。 您需要在 Ubuntu 终端中执行才能提取整个源代码。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 EVM 和 VIP 捕获,则可以获得 IPNC RDK 3.8.1。 请参阅此链接、


    e2e.ti.com/.../2299605

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    完成了、谢谢!