This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:如何在 Win10 PC 上刷写映像

Guru**** 2586445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619226/dra746-how-to-flash-the-image-on-win10-pc

器件型号:DRA746

您好,

如何在 Win10 PC 上通过 fastboot 刷新映像?

当更改为 fastboot 模式时,它会显示“USB Downloaded gadget”设备并显示警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该问题将转发给 U-boot 专家。

    您能否还澄清一下您使用的 SDK。


    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该 SDK 为6AM1.3 Android。

    谢谢。

    // Baker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Baker:

    我们通常不使用 Windows PC 执行快速启动操作。

    确保您从 Android 下载最新的 fastboot windows 二进制文件和 USB 驱动程序、并试用。
    developer.android.com/.../win-usb.html

    不需要依赖 TI u-boot 即可支持 Windows fastboot。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishal,

    谢谢。 更新 USB 驱动程序后可以正常工作。

    此致。
    Baker