请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 香榭丽舍
仔细检查 C66内核存储器映射后、其进入 L3互连的窗口(从0x14000000开始)似乎仅涵盖3.8G 地址范围。 由于 EMIF 地址范围从0x8000000开始、因此在组装了超过2GiB 物理存储器的系统中(例如每个 EMIF 2GiB 到总共4GiB)、特定的 C66内核只能访问高达2GiB 的存储器 (另一个可能访问另一个2GiB)
这是正确的理解吗? 非常感谢您的反馈
谢谢
Michael