This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:用于 PROFIBUS 和 EtherNet/IP 的引脚

Guru**** 2567965 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628251/am3359-pins-used-for-profibus-and-ethernet-ip

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

大家好、

是否有人知道用于 PROFIBUS 和 EtherNet/IP 功能的 AM335x/AM437x SOC 引脚?

EtherCAT 在以下链接中进行了介绍。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_ICSS_EtherCAT_firmware_API_guide#AM335x.2FAM437x_SOC_pins_used_for_EtherCAT_functionality

我还想了解 PROFIBUS 和 EtherNet/IP 的这些信息。

此致、

Sasaki