This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux 上的 VISION SDK 2.12的 RootFS 链接不正确

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619541/linux-incorrect-rootfs-link-for-vision-sdk-2-12-on-linux

工具/软件:Linux

大家好、

我使用的是 VISION SDK 版本2.12.我参考了 VisionSDK_Linux_UserGuide 进行安装。

我无法从同一文档中提供的以下位置下载文件系统。

http://swubn01.india.ti.com/publish/PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE/03_01_00_03/exports/tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz

那么、您能否提供链接、以便我下载用于构建根文件系统的文件系统。

或者,我有用于 VISION SDK 2.11的根文件系统,我是否可以对2.12使用相同的文件系统??

downloads.ti.com/.../arago-glsdk-multimedia-image-dra7xx-evm.tar.gz

请注意、

Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知汽车团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    您可以在此处找到"tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz"的链接:
    downloads.ti.com/.../index_FDS.html

    (请注意,VisionSDK 2.11使用的 Linux SDK 版本低于2.12,并且不能使用相同的 rootfs)

    此致、
    Yordan