您好!
让我来谈谈 AM5716。
我的客户希望使用 C66DSP 进行计算。
他们会考虑该系统。
它需要实时计算。
我们认为序列如下:
(1) FPGA 通过 GPMC 向 AM57x 发送数据
(2)使用 C66DSP 的计算
(3) FPGA 的 C66DSP 反馈
我们认为 AM57x 中的数据流如下所示:
(a) GPMC 通过 EDMA 获取数据并传输数据
(b)传输完数据后、EDMA 向 DSP 发出中断。
(C) DSP 计算
(D)完成计算后、DSP 将结果数据发送到 GPMC
(e) GPMC 向 FPGA 发送数据
我有几个问题。
(i)我认为 C66DSP 无法直接访问 GPMC。 但 C66DSP 访问 EDMA。
因为它已被描述
这种理解是正确的?
(ii)我相信 AM57x 只能使用 GPMC 来实现这个系统
以及 C66DSP 和 EDMA。
这意味着我们不想使用 M4和 A15。 系统的影响。
您能不能给我提供这个系统是否可行的建议? 如果您对使用 AM5716的实时系统有其他想法、请告诉我。
此致
高贵须