This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Vision SDK-与 VPS 集成的 IPC 示例代码–摄像头环回应用

Guru**** 2587005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619886/rtos-vision-sdk--sample-code-for-ipc-integrated-with-vps-camera-loopback-application

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

 您是否有 与 VPS–摄像头环回应用程序集成的 IPC 示例代码?

 

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    否、没有集成 IPC 的 BSP 示例。 您可以使用 Vision SDK 来实现此目的。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您能否共享 Vision SDK 的源路径?

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您能解释一下用例吗?
    在 Vision SDK 中、有单独的 ipcout 和 ipcin 链接、用于从不同内核传输视频帧。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们仅使用 VPS-环回应用程序来显示摄像机数据。 我们仅使用 BSP 示例。

    此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们尝试将 IPC 模块与 VPS 应用集成。
    #include

    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    ------ --------
    IpcMgr_ipcStartup

    错误:未解析的符号仍然存在
    错误:链接过程中遇到错误;


    如何解决上述错误?

    此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    Starterware 中有一个 IPC 示例、您可以参考该示例、但没有与 BSP 示例集成的 IPC。

    /examples/ipc_multicore_mbx

    此致、
    Prasad