This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:用户名创建失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618917/linux-tda2exevm-username-create-fails

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

您好!


我们使用的是 tda2ex EVM。 SDK 版本:VISION SDK 2.12

我们希望创建用户、但会出现以下错误

root@dra7xx-EVM:~# adduser MCC
adduser:警告:无法锁定"/etc/passwd:权限被拒绝
adduser:警告:无法锁定"/etc/shadow:权限被拒绝
AddGroup:警告:无法锁定"/etc/group:权限被拒绝
AddGroup:警告:无法锁定"/etc/gshadow:权限被拒绝
输入新的 UNIX 密码:
重新键入新的 UNIX 密码:
passwd:验证令牌操作错误
PASSWD:密码不变

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    检查 此主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们根据链接更改了文件权限、但遇到了与以下相同的错误。



    root@dra7xx-EVM:// ls -al /etc/securetty
    rw-r--r-- 1根 根 1902年10月23日16:24 /etc/securetty
    root@dra7xx-EVM:// ls -al /etc/passwd
    rw-r--r-- 1根 根 1199 2016年10月23日/etc/passwd
    root@dra7xx-EVM:// ls -al /etc/shadow
    rw-r--r-- 1根 根 815 2016年10月23日/etc/shadow



    #adduser mc电机 控制中心
    adduser:警告:无法锁定"/etc/passwd:权限被拒绝
    adduser:警告:无法锁定"/etc/shadow:权限被拒绝
    AddGroup:警告:无法锁定"/etc/group:权限被拒绝
    AddGroup:警告:无法锁定"/etc/gshadow:权限被拒绝
    输入新的 UNIX 密码:
    重新键入新的 UNIX 密码:
    passwd:验证令牌操作错误
    PASSWD:密码不变

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布这些命令的反馈并附加 adduser.log.*日志?
    root@dra7xx-evm:/# id
    root@dra7xx-EVM:// ls -al /etc/*.lock
    root@dra7xx-EVM:/# cp /etc/passwd /etc/passwd.test
    root@dra7xx-EVM:/# mount
    root@dra7xx-EVM:/# strace -o /home/root/adduser.log -ff useradd MMC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    root@dra7xx-EVM:~# id

    UID=0 (根) GID=0 (根)组=0 (根)

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~# ls -al /etc/*.lock

    LS:/etc/*.lock:没有这样的文件或目录

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~# cp /etc/passwd /etc/passwd.test

    root@dra7xx-EVM:~# mount

    /dev/mmcblk0p2开启/类型 ext4 (RW、relatme、data= ordered)

    /dev/type devtmpfs 上的 devtmpfs (rw、relatime, size=246916k,nr_inodes = 61729,mode=755)

    /sys 类型 sysfs 上的 sysfs (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme)

    proc on /proc type proc (rw、relatme)

    /dev/shm 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、nosuid、nodev)

    /dev/pts 上的设备类型设备(RW、相对值、GID=5、MODE = 620、ptmxmode=000)

    /run 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、nosuid、nodev、mode=755)

    /sys/fs/cgroup 上的 tmpfs 类型 tmpfs (ro、nosuid、nodev、noexec、mode=755)

    /sys/fs/cgroup/systemd 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、xattr、release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-a)

    /sys/fs/cgroup/blkio 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、blkio)

    /sys/fs/cgroup/memory 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、memory)

    /sys/fs/cgroup/devices 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、设备)

    /sys/fs/cgroup/cpuset 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、cpuset)

    /sys/fs/cgroup/cpu 上的 cgroup、cpuacct type cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、CPU、cpuacct)

    /sys/fs/cgroup/freezer 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、nocexec、relatme、frecruces)

    /sys/fs/cgroup/perf_event 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、perf_event)

    /sys/fs/cgroup/pids 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、PID)

    tmpfs on /tmp 类型 tmpfs (RW)

    /sys/kernel/debug 上的 DebugFS 类型 debugfs (rw、relatme)

    /dev/mqueue 上的 mqueue 类型 mqueue (rw、relatme)

    /media/ram 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、relatime, size=16384k)

    /var/volatile 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、相对值、size=51200k)

    /run/user/0上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、nosuid、nodev、相对值、size=69896k、mode=700)

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~#

    root@dra7xx-EVM:~# strace -o /home/root/adduser.log -ff useradd MMC

    useradd:无法锁定/etc/passwd;请稍后重试。

    e2e.ti.com/.../7380.adduser.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您获得的权限被拒绝是通过/etc/.pwd.lock.获得的

    open ("/etc/.pwd.lock、O_WRONLY|O_creat|O_CLOEXEC、0600)= 3
    RT_sigaction (SIGALRM、{b6f064bd、~[]、SA_Restorer、b6e940a1}、 {SIG_DFL、[]、0}、8)= 0
    RT_sigprocmask (sig_unblock、[ALRM]、[]、8)= 0
    段计时器(ITIMER_REAL、{IT_INTERVAL ={0、0}、IT_value={15、0}}}、 {IT_interval={0、0}、IT_Value={0、0}})= 0
    fcntl64 (3、F_SETLKW、{l_type=F_WRLCK、l_whence=seek_set、l_start=0、 l_len=0})=-1 EACCES (权限被拒绝)
    setittimer (ITIMER_REAL、{IT_INTERVAL ={0、0}、IT_VALUE ={0、0}}、 {IT_interval={0、0}、IT_value={14、999721}})= 0
    RT_sigprocmask (SIG_SETMASK、[]、NULL、8)= 0
    RT_sigaction (SIGALRM、{SIG_DFL、[]、SA_Restorer、bb6e9401}、 空、8)= 0 

    是否可以删除/etc/.pwd.lock 然后重试?
    您是否还可以发布以下命令的反馈以查看调用哪个 adduser 程序?
    root@dra7xx-EVM:~# ls -al `哪个 adduser`

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是否可以删除/etc/.pwd.lock 然后重试?

    运气差、同样的问题。

    ls -al `哪个 adduser`
    lrwxrwxrwx 1 1003. 1003. 6月19日26日10:38 /usr/sbin/adduser ->/bin/busybox.nosuid

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新装载根分区。
    root@dra7xx-EVM:~# mount -o remount、rw /

    您是否对整个系统进行了刷新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    root@dra7xx-EVM:~# mount -o remount、rw /
    ext4-fs (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    root@dra7xx-EVM:~# mount
    /dev/mmcblk0p2开启/类型 ext4 (RW、relatme、data= ordered)
    /dev/type devtmpfs 上的 devtmpfs (rw、relatime, size=248204k,nr_inodes = 62051,mode=755)
    /sys 类型 sysfs 上的 sysfs (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme)
    proc on /proc type proc (rw、relatme)
    /dev/shm 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、nosuid、nodev)
    /dev/pts 上的设备类型设备(RW、相对值、GID=5、MODE = 620、ptmxmode=000)
    /run 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、nosuid、nodev、mode=755)
    /sys/fs/cgroup 上的 tmpfs 类型 tmpfs (ro、nosuid、nodev、noexec、mode=755)
    /sys/fs/cgroup/systemd 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、xattr、release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-)
    /sys/fs/cgroup/freezer 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、nocexec、relatme、frecruces)
    /sys/fs/cgroup/memory 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、memory)
    /sys/fs/cgroup/cpu 上的 cgroup、cpuacct type cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、CPU、cpuacct)
    /sys/fs/cgroup/perf_event 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、perf_event)
    /sys/fs/cgroup/pids 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、PID)
    /sys/fs/cgroup/blkio 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、blkio)
    /sys/fs/cgroup/cpuset 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、cpuset)
    /sys/fs/cgroup/devices 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relatme、设备)
    /sys/kernel/debug 上的 DebugFS 类型 debugfs (rw、relatme)



    root@dra7xx-EVM:~# adduser new
    adduser:警告:无法锁定"/etc/passwd:权限被拒绝
    adduser:警告:无法锁定"/etc/shadow:权限被拒绝
    AddGroup:警告:无法锁定"/etc/group:权限被拒绝
    AddGroup:警告:无法锁定"/etc/gshadow:权限被拒绝
    输入新的 UNIX 密码:
    重新键入新的 UNIX 密码:
    passwd:验证令牌操作错误
    PASSWD:密码不变
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统上的某些东西被擦除。 您是否尝试在新安装的系统或不同的主板上添加用户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已尝试使用 TDA2EX EVM SD 和 eMMC 类似问题。

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否尝试使用 useradd 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    root@dra7xx-EVM:/opt/dvr/bin 用户添加 Raj
    useradd:无法锁定/etc/passwd;请稍后重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发布输出组命令并附加/usr/sbin/useradd 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    root@dra7xx-EVM:~#组

    我无法添加二进制文件。 我使用了下面的文件系统、该文件系统在链接下下载

    downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/03_02_00_03/exports/tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz