This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:QSPI 引导

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627730/rtos-am5728-qspi-boot

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:


在我的项目中、我有 AM5728处理器、我想通过 QSPI_4引导 RTOS。


四 SPI 闪存的足够大容量是多少?

我已检查 AM572x 工业开发套件(IDK)。 该板使用32MB QSPI 闪存作为辅助引导器件、

但我认为它非常小、因为它是一个用于引导的闪存。

因为通常引导闪存、例如 eMMC、以千兆字节为单位。

请指导我解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前仅支持使用 Processor SDK RTOS 进行 QSPI 和 SD/MMC 引导。 我们要求 RTOS SDK 支持 eMMC 引导、我们希望在2018年第1季度之前包含该 SDK。

    您能否说明当前应用的大小以及您对闪存的要求。 请注意、在应用程序开发之后、当您使用引导工具时、如果引导映像大小通常比.out 文件小得多、则可能需要使用应用程序创建引导映像、然后确定所需的闪存映像大小。

    此外、Processor SDK Linux 目前确实支持 eMMC 引导、因此如果您仅在 DSP 和 M4 (IPU)上使用 ARM Linux 和 RTOS、则此用例已受支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul:

    感谢您的回答、

    但使用 eMMC 不是我的问题、
    看、我之前使用过 BeagleBone Black、我在 SD 卡上编写了 SDK Linux、然后通过此工具启动电路板、
    正如我所检查的、OS (SDK Linux)占用了1.5 GB 的 SD 卡、

    现在、我想在我的项目中使用 AM5728、
    我不想使用 SD/MMC 进行引导、我想在 QSPI 闪存上写入操作系统映像文件并通过此文件进行引导。
    现在、如果我想使用相同的 SDK Linux、应该使用至少具有1.5 GB 容量的 QSPI 闪存吗?

    另一个问题是、
    在 IDK 中、为什么 QSPI 闪存为32 MB? (SDK Linux 至少需要1.5 GB 内存!)

    请在本期中为我提供指导。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于需要支持 uboot 内核和文件系统、Linux 应用通常需要更大的闪存。 TI RTOS 应用的尺寸要小得多、并且只有具有 SBL 的2级引导。 这n`t 需要大闪存。


    如果您正在寻找引导 Linux 的指导、那么 IDK AM571x 上支持基于 eMMC 的引导、这种引导非常大、因此您可以使用 Processor SDK Linux 软件开发人员指南中的指令对 EMMC 进行分区、从而引导 Linux。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    因此、我将使用4 GB QSPI 闪存、

    并将处理器 SDK Linux 和其他应用程序(如 CCS)写入此存储器

    并从中引导。

    谢谢