This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:平铺缓冲器大小

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621215/am5728-tiler-buffer-size

器件型号:AM5728

您好!

我想确认一下 AM5728 TRM (修订版 I)的内容。

根据 TRM15.2.3.6.3.1.1缓冲区大小、将其写入以下内容。

         例如、发起方必须在以下任意方向只处理单个逐行帧缓冲区:
         •YUV4:2:0中高达1920×1080
         •在16位 RGB565中高达1600×1200
         •在32位 ARGB 中高达800×600

         需要至少15、360字节的行缓冲区、因为:
         •4×1920 + 4×2960 = 1920×1080的3平面 YUV4:2:0帧所需的15360字节
         •4×1920 + 8×960 = 1920×1080的双平面 YUV4:2:0帧需要15、360字节
         •8×1600 = 1600×1200的16位 RGB565帧所需的12、800字节
         •8×800 = 800×600的32位 ARGB 帧所需的6400字节
         使用简单的乒乓缓冲器方案时、线路缓冲器至少为30、720字节。

这是一个示例、不是这样吗? 我的客户正在尝试旋转1280 x 1024大小(32位 ARGB)显示器。 这 并不意味着缓冲区大小对我的客户来说不够。?

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个示例。 本章前面的段落给出了计算结果。