This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:无法获得 u-boot 提示符。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634272/tms320dm368-unable-to-get-u-boot-prompt

器件型号:TMS320DM368

我正在使用我已下载的 DVSDK 软件  

  来自 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dvsdk/DVSDK_4_00/4_02_00_06/index_FDS.html  

在 Ubuntu 10.04上

我的板是 TMS320DM368 EVM。

我遵循了快速入门指南和软件开发指南。 我仍然无法获得 u-boot 提示符。  

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asmita、

    您能否详细说明以下步骤:
    1.您的引导模式是什么?
    1.您是否确保引导开关适用于指定的引导模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我根据用户指南尝试了 SD 引导模式的 SW4设置,在运行./setup.sh 时,我接受了除内核和文件系统位置以外的所有默认值,作为 SD 卡。 Minicom 终端已打开、但没有 u-boot 提示符。

    然后、根据用户指南、我尝试使用 nand flash 和开关设置。 在运行./setup .sh 时,我接受了所有的默认值。 但同样没有 u-boot 提示符。
    然后、根据用户指南、我尝试使用具有开关设置的 UART 引导模式。 串行闪存实用程序进行通信
    sf_DM36x.exe -nandflash UBL_DM36x.bin u-boot .bin
    但同样没有结果
    请帮助您解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您已经完成了这些步骤,那么您是否确定了 UART 电缆的终端设置是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有预构建映像或 TI 随附的 SD 卡来引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正确设置了终端、但仍然没有结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 已发运 SD 卡。 然后、我们按照快速入门指南和 TMS320DM368软件开发指南进行了试用。 Minicom 终端已打开、但未显示 u-boot 提示符。