请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了有关 E2E 主题中 AM5728 USB3.0主机兼容性测试的其他问题、如下所示。
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/632915/2335993#2335993
他们可以在此线程中找到由 Linux 执行的 USB2.0主机兼容性测试的推荐方法。
谢谢你。
他们还想知道如何在 USB3.0主机兼容性测试中针对 Rx 测试实现"LTSSM 的状态转换回路状态"。
问题:
是否有任何 AM5728系统电阻器可用于这些功能。
如果您能告诉我们 AM5728 USB3.0主机兼容性测试的建议方法、我们将不胜感激。
此致、