This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:带 Leopardboard368的 OpenCV

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634650/tms320dm368-opencv-with-leopardboard368

器件型号:TMS320DM368

您好!

   我们使用 的是 Leopardboard368 (ARM9)、它包含人脸检测引擎。我们希望尝试使用 OpenCV 进行人脸识别。 是否可以这样做?是否有任何链接描述了该过程?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DM368仅支持 IPNCRDK v5.1和 DVSDK。

    它们都不支持开放式 CV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:
    IPNCRDK v5.1是否支持人脸识别?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    是的、IPNCRDK 5.1能够进行人脸检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj、您好!

    DM368已经有人脸检测引擎、但我们也需要人脸识别。 那么、IPNC RDK 是否具有人脸识别功能?

    谢谢、
    此致、