This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:arm_v5t_le-gcc 交叉编译器更新

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620941/linux-arm_v5t_le-gcc-crosscompiler-update

工具/软件:Linux

我正在使用 arm_v5t_le-gcc 编译程序、  arm_v5t_le-gcc 的版本是4.2.0、并且该版本似乎太低、是否有更新的交叉编译工具链、包括 arm_v5t_le-gcc?  我可以从哪里获得它? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的硬件平台和软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的硬件平台是 DM368、我使用的软件版本是 dvsdk4.0、编译工具链是 arm_v5t_le-gcc (版本4.2.0)。 我需要升级 arm_v5t_le-交叉编译工具链、否则无法成功构建更新的软件包。