This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:如何获取 NAND 大小和可用存储器?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618800/linux-evmk2h-how-to-get-the-nand-size-and-free-memory

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

我正在编写一个将在 evmk2h 板上运行的 C 应用程序、我正在使用 Linux 3.10.72 - RT、我的应用程序应该测试板上存在的所有接口和模块、我如何获取 NAND 状态、即 NAND 大小、使用过的存储器等。

此致

Sheraz Javaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheraz、

    为什么不使用现有的 MTD 命令。 您可以在您的用户空间应用中实现类似的功能。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切地建议了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheraz、

    正如 Yordan 提到的、您可以使用 MTD 命令获取详细信息/控制 NAND 闪存。
    您可以在此链接中找到有关它的更多信息、获取源代码和编译、
    www.linux-mtd.infradead.org/.../general.html

    或者、您可以始终在 u-boot 控制台停止并测试 MTD 命令(通常在开发平台上默认配置这些命令)

    希望它能帮助你!

    谢谢、
    prabhuraj
    黑胡椒技术